区域设置

区域设置是指基于用户语言和国家/地区的用户界面设置。
区域设置标签或区域设置 ID 包含语言和国家/地区的缩写。例如,en-US、en-UK 或 it-IT。日期和时间格式、数据分隔符和计量系统由国家/地区段确定。
一个项目可以支持多个区域设置,区域设置在在
项目
节点的
区域设置
属性中配置。
多语言项目的画面引擎使用所配置的会话区域设置来显示界面。用户界面中的文本根据
翻译
编辑器中的
LocalizationDictionary
对象中提供的翻译来显示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal