为页面配置空闲超时

如果希望超时仅应用于特定页面或面板,可使用 NetLogic 配置空闲超时。使用 NetLogic 配置的空闲超时不适用于整个项目。
  1. 选择
    模板库
    。
  2. 在
    模板库
    中,选择
    Scripts
    。
  3. 在
    组件
    下面,将
    空闲超时
    直接拖到
    项目视图
    中的开始窗口(如
    MainWindow (type)
    )中。
  4. 在
    库
    中,选择
    关闭
    。
  5. 在选择了
    IdleTimeoutLogic
    时,在
    属性
    中的
    Enabled
    中选择
    真
    以启用 NetLogic。默认情况下,启用
    IdleTimeoutLogic
    会启用超时。
  6. 在
    Duration
    中,输入在经过多长时间后发生超时。
  7. 在
    项目视图
    中,展开
    IdleTimoutLogic
    ,然后选择
    OnTimeout
    。
  8. 在
    属性
    中,选择
    OnTimeout
    后面的
    Edit
    。
  9. 在浏览器中,展开
    命令
    ,展开命令类型,然后选择在触发超时事件时将执行的命令。
  10. 选择
    选择
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal