创建报表

通过向
项目视图
中添加报表来创建报表。
配置并添加组件以更改报表的外观。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    报表
    ,然后选择
    新建
    报表
    。
    报表#
    将出现在
    项目视图
    中。
  2. 在
    项目视图
    中的报表后面或者
    属性
    中的
    名称
    后面,选择
    Add
    为报表输入有意义的名称。
    小贴士: 当在
    项目视图
    中选择了报表对象时,如果要更改报表中所有页面的格式,请在
    属性
    中编辑变量。影响 PDF 输出中所有页面的全局属性。
  3. 在
    项目视图
    中,展开该报表。
  4. 选择
    页眉
    对象,然后编辑
    属性
    中的值以更改页眉的外观。
  5. 向报表中添加面板区段:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      区段
      ,然后选择
      新建
      面板区段
      。
    2. 选择
      面板区段#
      ,然后编辑
      属性
      中的值以更改面板区段的外观。
  6. 添加数据网格区段:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      区段
      对象,然后选择
      新建
      数据网格区段
      。
    2. 选择
      数据网格区段#
      ,然后编辑
      属性
      中的值以更改数据网格区段的外观。
  7. 要添加分页符,在
    项目视图
    中,右键单击
    区段
    对象并选择
    新建
    分页符
    。
  8. 选择
    页脚
    对象,然后编辑
    属性
    中的值,以更改页脚的外观。
    小贴士: 要设计页眉、面板区段、数据网格区段或页脚的用户界面,请在
    项目视图
    中展开报表,然后双击对象,以在对象的编辑器中编辑对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal