将事件配置为生成 PDF

每个报表都有一个名为
已生成 PDF
的默认事件。
为事件配置
生成 PDF
方法,以指定报表的输出文件和区域设置。
  1. 在
    项目视图
    中,选择
    报表#
    对象。
  2. 在
    属性
    中的
    事件
    下面,选择
    已生成 PDF
    后面的
    Add
    添加新方法
    。
  3. 在展开的
    报表#
    对象下面,选择
    生成 PDF
    。
  4. 选择
    选择
    。
  5. 在
    属性
    中的
    方法和输入参数
    下面,在
    OutputPath
    中选择
    浏览
    。
  6. 在
    选择文件
    中,选择报表的 .xml 文件,然后选择
    选择
    。
    要向
    OutputPath
    分配文件,请输入一个值。例如,输入
    %APPLICATIONDIR%/Report.pdf
    以在项目的
    ApplicationFiles
    目录中生成一个
    Report.pdf
    文件。
  7. 在
    属性
    中,选择
    LocaleId
    后面的
    添加动态链接
    。
  8. 在“动态链接编辑器”中,输入区域设置。
    例如,输入
    en-US
    。
    小贴士: 文本翻译、计量单位和报表格式由区域设置确定。如果未在
    LocaleId
    中输入值,则报表会使用项目的区域设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal