打开项目

可以从本地文件夹、网络共享位置或源存储库中打开项目。
您可以打开未使用
GitHub®
进行版本控制的项目,但不能对其进行版本控制。
  1. 在主工具栏中,选择
    项目
    。
    起始页将打开。
  2. 选择要打开的项目:
    • 最近的项目。选择
      主页
      或选择
      打开
      ,然后选择
      最近
      以选择要打开的项目。
      小贴士: 在打开最近的项目时,可以在执行
      筛选
      后显示
      全部
      项目,或者仅显示
      本地
      项目或
      远程
      项目。选择箭头,可根据最近修改项目的日期和时间切换项目的顺序。
    • 远程项目。依次选择
      打开
      和
      远程
      以选择要打开的项目,或者输入 URL 以访问远程项目:
      1. 远程 URL
        。输入 GitHub 远程存储库的 URL。用来远程存储项目的 URL 位置。如果您不知道此 URL,请咨询您的系统管理员。
      2. 位置
        。输入本地计算机上的文件夹,在该文件夹中,将保存并提交所做的更改,然后再将所做的更改推送到远程存储库。默认位置是
        C:\Users\
        UserName
        \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
        。选择
        浏览文件
        可浏览其他位置。
        小贴士: 如果您登录
        FactoryTalk Optix
        和 GitHub,则“开始”页面会自动显示您可以使用 GitHub 帐户访问的所有潜在存储库以及您可以打开的所有项目。登录 GitHub 和
        FactoryTalk®Hub™
        时将同步存储库。 
      3. 选择
        打开
        。  “正在从远程打开项目”将出现在状态栏中,而且将打开与远程存储库同名的新项目。
  3. 如果项目是由
    FactoryTalk Optix Studio
    的早期版本创建的,则
    项目升级
    将打开并更新到最新版本。选择
    升级
    以升级并打开该项目。
新项目将打开。如果有一个现有项目处于打开状态,则该项目将在
FactoryTalk Optix Studio
的新实例中打开。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal