显示信息模型图

以图形格式可视化
FactoryTalk Optix
项目的信息模型。
小贴士: 有关项目信息模型的更多信息,请参见信息模型。
先决条件
  1. 显示信息模型图
  2. 执行以下任一操作:
    • 在
      属性
      中,右键单击该属性。
    • 在
      项目视图
      中,右键单击项目节点。
  3. 选择
    模型分析
    ,然后选择:
    • 信息模型图 (仅限项目)
      。仅可视化与用户项目相关的节点、类型和引用。
    • 信息模型图 (忽略 OPCUA/核心命名空间)
      。可视化用户项目和
      FTOptix
      模块命名空间(OPC-UA 和核心命名空间除外)的节点、类型和引用。
    • 信息模型图
      。可视化任何命名空间的所有节点、类型和引用。
信息模型图示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal