证书和密钥位置

证书和密钥按照如下文件夹结构进行组织。

项目中的证书和密钥

ProjectFiles/PKI
  • Own
    • Certs
      。允许的应用程序证书。
    • Crl
      。撤销的应用程序证书。
  • Trusted
    • Certs
      。受信任的远程应用程序允许的证书。
    • Crl
      。受信任的远程应用程序的已撤销证书。
  • Issuers
    • Certs
      。允许的证书颁发机构 (Certification Authority, CA) 证书。
    • Crl
      。撤销的 CA 证书。

运行时应用程序中的证书和密钥

ApplicationFiles/PKI
  • Rejected
    。不受信任的远程应用程序的被拒绝证书。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal