从 NodeSet 导入节点

从 NodeSet
XML
文件导入所有节点。
小贴士: 从 NodeSet 导入节点,以从 NodeSet 文件中定义的
OPC UA 配套规范
导入所有节点。有关更多信息,请参见OPC UA 配套规范。
先决条件
获取一个包含要导入的 NodeSet 的
XML
文件。
  1. 从 NodeSet 导入节点
  2. 在
    项目视图
    中,右键单击
    模型
    文件夹或其任何子文件夹,然后选择
    新建
    从 NodeSet 导入
    。
  3. 选择包含要导入的 NodeSet 的
    XML
    。
导入的节点会出现在该文件夹中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal