在设计时配置受信任的服务器证书

将导入具有 OPC UA 客户端对象的节点时所拒绝的服务器证书设置为受信任的证书,以便在设计时能够导入这些节点。
可以通过以下方式移动证书:
  • 手动,仅在 Windows 目标上使用 Windows 资源管理器。
  • 远程,通过使用
    FactoryTalk Remote Access
    。
  • 通过使用相同的应用程序。
  • 将该证书从
    ApplicationFiles/PKI/Rejected
    移到
    ProjectFiles/PKI/Trusted/Certs
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal