导入配套规范

将对更多
OPC UA 配套规范
的支持添加到
FactoryTalk Optix Studio
中。
先决条件
  • 获取一个包含要导入的
    配套规范
    的
    XML
    文件。
  • 关闭
    FactoryTalk Optix Studio
    。
  1. 导入配套规范
  2. 将包含
    配套规范
    的
    XML
    文件复制到
    %USERPROFILE%\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\CompanionSpecifications
    。
  3. 打开
    FactoryTalk Optix Studio
    。
导入的
配套规范
在
FactoryTalk Optix Studio
中可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal