为变量添加范围

为数字变量添加下限和上限。当值超出限制范围时,限制会施加某些行为。
  1. 在
    项目视图
    中,选择变量。
  2. 在
    属性
    中,右键单击数值变量名,然后选择
    新建
    范围
    。
  3. 在
    EURange
    下面,填写:
    • 下限
      。变量值的下限
    • 上限
      。变量值的上限。
    • 约束
      。如果为
      真
      ,可约束变量的下限值和上限值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal