在项目视图中显示内容

要在
项目视图
中显示所关注的内容,可将节点折叠以仅查看项目中位于较高级别的结构,或者拆分
项目视图
以同时查看信息模型的不同区域。
  • 在
    项目视图
    工具栏中,选择:
    • 向后导航
      。选择先前选取的节点或项。
    • 向前导航
      。选择最近选取的节点或项。
  • (可选)折叠所有节点,使其更便于导航。右键单击根项目节点,然后选择
    全部折叠
    。
  • (可选)将
    项目视图
    分为两个区域,您可以在这两个区域中单独滚动。选择
    拆分项目视图
    以对视图进行划分。再次选择
    拆分项目视图
    以取消视图划分。
  • (可选)在
    项目视图
    中搜索内容,而无需导航。在
    项目视图
    顶部的
    键入要搜索的内容
    中,键入项的名称。要清除搜索,请选择
    Close
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal