显示记录器数据

可以用表显示数据记录器数据和事件记录器数据。
先决条件
请确认配置了数据记录器或事件记录器。请参见:
  1. 显示记录器数据
  2. 在
    项目视图
    中,右键单击
    UI
    ,然后选择
    新建
    数据控件
    数据网格
    。
  3. 选择
    数据网格
    对象以在编辑器中将其打开。
  4. 从
    项目视图
    中,将
    数据记录器
    或
    事件记录器
    对象拖到编辑器中的
    数据网格
    对象中。
    数据网格
    对象显示由记录器存储在数据库中的数据。
  5. 要在运行时显示实时更新的数据,配置
    数据网格
    对象的
    更新
    方法或
    自动刷新时间
    属性。
    小贴士: 通常,该方法与
    按钮
    对象事件相关联。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal