存储变量读取日期和时间

将变量读取日期和时间存储在数据库的专用表格列中。
先决条件
  1. 存储变量读取日期和时间
  2. 在
    项目视图
    中,选择一个数据记录器对象。
  3. 在
    属性
    中,将
    记录每个变量的时间戳
    设置为
    真
    。
  4. (可选)如果除了要记录 UTC+0 日期和时间外,还要记录本地时间,请将
    记录本地时间
    设置为
    真
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal