设置死区间隔

死区属性允许对照先前的采样值对变量进行采样。
小贴士: 有关常见死区配置的更多信息,请参见死区间隔配置。
先决条件
  1. 设置死区间隔
  2. 在
    项目视图
    中,选择一个数据记录器对象。
  3. 在
    属性
    中,将
    默认死区模式
    设置为:
    • 无
      。当变量值的变化量发生任何变化时,对变量进行采样。
    • 绝对
      。当变量值的变化量等于或大于绝对死区值时,对变量进行采样。
      小贴士: 例如,如果变量值为 3 且死区值为 1,则当变量值为 4 或更大时对变量进行采样。
    • 百分比
      。当变量值的变化量等于或大于百分比死区值时,对变量进行采样。
      小贴士: 例如,如果变量值为 10 且死区值为 20,则当变量值为 12 或更大时对变量进行采样。
  4. 设置
    默认死区值
    。
    例如,如果值为 5,记录器将对其值相对于前一次采样的绝对或百分比变化至少为 ± 5 的变量进行采样。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal