搜索模板

在库中搜索模板,并筛选结果。
  1. 从主工具栏中,选择
    模板库
    。
  2. 在
    搜索
    中,输入模板的名称。
    例如,输入
    Alarm grid
    。
  3. (可选)通过选择
    升序/降序排序
    来按字母的升序或降序对模板进行排序。
  4. (可选)通过选择
    列表视图
    或
    网格视图
    来在列表视图和网格视图之间切换。
基于搜索查询对库和模板进行筛选。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal