Eclipse Mosquitto 代理

推送代理支持下列与 Mosquitto 代理的通信模式。
匿名
在不向代理进行身份验证的情况下发送和接收消息。
已进行身份验证
在通过用户名和密码进行身份验证后,发送和接收消息。
安全
通过 SSL 发送和接收经过加密的消息。
小贴士:
根据需要调整代理配置。选择通信模式和端口。
端口 1883
用于匿名/经过身份验证的通信。
端口 8883
用于安全通信。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal