推送代理界面

示例:推送代理 UI 包含五个变量、一个带有相关按钮的数据网格以及可用于配置数据记录器的字段。
小贴士:
下载示例项目:
PushAgentDemo.zip
示例项目包括一个推送代理,该代理配置为在本地连接到 Eclipse Mosquitto 代理,并使用以下第三方 NuGet 软件包:
  • M2Mqtt
  • Newtonsoft.Json
推送代理 UI 示例
推送代理 UI 的示例包含以下元素:
标注
条目
说明
A
数据网格
说明数据记录器根据所选模式检测到的样本,您可以在下拉菜单中更改模式。
B
“刷新”按钮
更新数据网格。
C
“记录”按钮
将包含采样变量值的行插入到数据网格中。
D
数据记录器配置区段
可修改受监测变量和数据记录器的配置参数。要将数据发送到云,必须配置与代理相关的所有参数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal