推送代理作为订阅者

默认情况下,推送代理可将数据发送到云。编辑推送代理代码,以便从云接收数据。

数据接收功能

每次接收到消息时都会调用以下示例中的函数。该函数根据函数中定义的逻辑来处理所收到的消息,然后更新
messageVariable
变量值。
private void SubscribeClientMqttMsgPublishReceived(object sender, MqttMsgPublishEventArgs e) { var messageVariable = Project.Current.GetVariable("Model/Message"); messageVariable.Value = "Message received: " + System.Text.Encoding.UTF8.GetString(e.Message); }

订阅者配置参数

以下示例显示作为订阅者的配置参数传递的数据接收函数。除发布服务器的基本配置外,还在
Start()
方法中配置订阅者方法。
public void Start() { // PushAgent Default configuration // Add subscriber mqttClientConnector.AddSubscriber("my_custom_subscriber_topic", 1, SubscribeClientMqttMsgPublishReceived); }
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal