选择样式表

为
FactoryTalk Optix 应用程序
选择要在运行时显示的样式表。
小贴士: 可以编辑全局控件和样式控件,以编辑项目中所有对象的样式,或只编辑特定对象类的样式。
  1. 在
    项目视图
    中,选择
    NativePresentationEngine
    引擎对象。
  2. 在
    属性
    中的
    样式表
    后面,选择样式表值后面的下拉箭头,并为该应用程序选择样式表。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal