导入字体

可以将
FactoryTalk Optix 应用程序
配置为使用
TTF
或
OTF
格式的自定义字体。要使用非默认字体,请将字体导入项目中,使其可用作图形对象属性。
小贴士: 可以将自定义的
TTF
或
OTF
字体文件复制到
ProjectName
\ProjectFiles\Font
文件夹中,而无需执行以下过程。
  1. 在主工具栏中,选择
    浏览项目文件
    。
  2. 在
    项目文件
    中,选择
    导入文件
    。
  3. 浏览到要导入的字体并选择它,然后选择
    打开
    。
    验证为项目选择的字体在设备上是否可用,以及该字体是否支持所需字符。
  4. 关闭
    项目文件
    。
现在,该字体出现在图形对象的
字体系列
属性中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal