配置样式表

配置样式表以更改样式表的属性。某些样式属性在编辑器中显示预览。
  1. 在
    项目视图
    中,展开
    UI
    文件夹并双击所需的样式表。
    该样式表及其
    属性
    将打开。
  2. 在
    属性
    中,配置该样式表的属性:
    小贴士: 要更改属性值,请选择
    Edit
    手动输入值,或选择
    添加动态链接
    浏览并链接到具有要显示的值的标签。
    • 名称
      。选择当前名称以编辑样式表的名称。键入新名称并按
      Enter
      。
    • 类型
      。默认情况下,此属性是
      样式表
      ,且为只读属性。
    • 窗口颜色
      。选择窗口的背景色。
    • 屏幕颜色
      。选择屏幕对象的背景色。
    • 边框宽度
      。选择图形对象边框的默认宽度。手动输入值或选择
      更改动态链接
      链接到具有要显示的值的标签。
    • 文本颜色
      。选择文本图形对象的颜色。
    • 边框颜色
      。选择图形对象边框的颜色。
    • 焦点颜色
      。选择在运行时带有焦点的图形对象的颜色。
      小贴士: 选择代表颜色的框,在
      选择颜色
      中通过拖动来选择颜色,然后选择
      选择
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal