更改图形对象的顺序

在设计区中将所选图形对象移到其他图形对象前方或后方。
  1. 在
    项目
    中,双击容器或选择
    Editor
    。
    编辑器将为该容器打开一个单独的选项卡。
  2. 选择要移动的对象。
    小贴士: 要选择多个图形对象,请在按住
    Shift
    键的同时选择其他对象。
  3. 在“设计区”工具栏中,选择该按钮以相对于其他图形对象移动所选图形对象:
    • 置于底层
      。将图形对象置于设计区中的所有对象后方。
    • 下移一层
      。将图形对象置于设计区中的下一个对象后方。  
    • 上移一层
      。将图形对象置于设计区中的下一个对象前方。
    • 置于顶层
      。将图形对象置于设计区中的所有对象前方。 
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal