对齐图形对象

在设计区中垂直或水平对齐所选项。对齐对象会增加和缩小所选项的边距。
  1. 在
    项目视图
    中,双击容器或选择
    Editor
    。
    编辑器中将打开一个单独的选项卡。
  2. 选择要对齐的图形对象。要选择多个对象,请在按住
    Ctrl
    键的同时选择其他项。
  3. 在“设计区”工具栏中,选择用于对齐设计区中选定图形对象的图标:
    • 在左边框对齐。
    • 在上边框对齐。
    • 在右边框对齐。
    • 在下边框对齐。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal