内容对象

内容对象包括:
对象
说明
Web 浏览器
在运行时显示联机网页或本地 HTML 文件。Web 浏览器在运行时只能显示 .MP4 格式的视频。
视频
运行时显示视频。
默认情况下,可嵌入 AVI 和 WMV 视频文件格式。要嵌入 H.265 视频流(MOV、MPG、MP4 和 MKV 视频文件格式),可在目标机器上启用 H.265 编码解码器。
PDF 查看器
在运行时显示 PDF 文件。
PDF 查看器可显示:
  • 存储在项目目录中的本地 PDF 文件
  • 存储在远程服务器上的 PDF 文件
    PDF 查看器支持使用以下协议显示远程 PDF 文件:
    • http
    • https
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal