容器对象

容器对象包括:
对象
说明
面板
构成对话框或小组件的图形对象的简单容器。
默认情况下,每个新面板都有固定宽度和高度,且与父对象的左上角对齐。
屏幕
构成特定界面的图形对象的容器。
默认情况下,每个新屏幕都会拉伸以覆盖整个父对象。
水平布局
该面板可自动将多个图形对象水平排列在一起。
垂直布局
该面板可自动将多个图形对象垂直排列在一起。
缩放布局
一个容器,当它的纵横比发生变化时,它的子图形对象会自动缩放。
面板加载器
一个容器,使用逻辑在运行时显示不同的备用面板。
导航面板
一个面板,其中包含其他面板,并自动按可供导航的选项卡对其中包含的面板进行组织。
下拉按钮
一个按钮,在选择该按钮时,将打开和关闭一个弹出窗口。
滚动视图
一个面板,当内容在一个面板中容纳不下时,可以滚动显示内容。
可折叠项
包含可展开的内容块的容器。
窗口
根图形容器。在画面引擎中,可以设置“窗口”以指定运行时的初始用户界面。
小贴士:
X
、
Y
和
总在最前面
属性仅适用于本地画面引擎。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal