基本控件对象

基本控件对象包括:
对象
说明
标签
显示对项进行描述的文本。
文本框
在运行时插入和显示文本。
数字调整框
使用按钮或键增加或缩小数值。
可编辑标签
显示和编辑项的说明。
LED
以 LED 开或关的形式显示布尔值。
按钮
生成用于执行方法的事件。
开关
设置和显示布尔值。
复选框
通过选中和清除来设置和显示布尔值。
选项按钮
在一组互斥的选项中选择一个选项。
线性仪表
设置或显示位于可能值范围内的整数值。
圆形仪表
设置或显示位于可能值范围内的整数值。
日期和时间
显示日期和时间数据。
持续时间
显示变量的持续时间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal