颜色选取器

使用
颜色选取器
小组件选择要在运行时显示在
FactoryTalk Optix 应用程序
中的
颜色
属性值。
更改样式表和各个图形对象边框颜色、文本颜色和背景色。所需的颜色以 RGB 格式定义,不透明度可调。
颜色选取器
小组件显示新颜色的预览,以及新颜色的十六进制值。
条目
名称
说明
1
颜色预览
新颜色的预览,以及对象中当前颜色的显示。
2
颜色值
预览颜色的十六进制值。
3
颜色和不透明度滑块
用于选择颜色和不透明度的指示器。
Alpha
是不透明度指示器。
4
“应用”按钮
应用图形对象
颜色
属性中的颜色值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal