添加 PDF 查看器

将 PDF 查看器添加到画布以插入用于 PDF 文件的空容器,然后指定要显示的 PDF。您可以显示项目的本地 PDF 文件,也可以显示远程 PDF 文件。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击包含 PDF 查看器的对象或文件夹,然后选择
    PDF 查看器
    。
  2. 在
    属性
    中,设置
    缩放模式
    :
    • 适应宽度
      。PDF 文档适应页面宽度。
    • 适应高度
      。PDF 文档适应页面高度。
    • 适应页面
      。PDF 文档适应页面宽度和高度。
    • 实际大小
      。PDF 文档的实际大小显示在 PDF 查看器容器中。
    • 自定义级别
      。PDF 查看器容器中显示了 PDF 文档的指定缩放级别。
  3. 在
    路径
    中,可以:
    • 选择
      浏览
      并选择要显示的本地 PDF 文件。
      小贴士: 如果在
      选择文件
      中没有看到该文件,请选择
      导入文件
      ,在
      导入文件
      中选择要导入的文件,然后选择
      选择
      。
    • 输入要显示的远程 PDF 文件的地址。
      小贴士:
      PDF 查看器支持使用以下协议显示远程 PDF 文件:
      • http
      • https
  4. (可选)要在特定页面显示 PDF 文档,请将
    当前页面
    设置为要显示的页面。
    例如,要显示 PDF 文档的第 5 页,请输入
    5
    。
  5. (可选)设置
    外观
    和
    大小和布局
    属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal