配置文件签名和验证

添加文件签名并验证 NetLogic,以便对文件进行电子签名并验证签名文件的完整性。
  1. 在主工具栏中,选择
    模板库
    。
  2. 在
    库
    中,搜索
    File sign and verify
    。
  3. 在
    组件
    下面,将
    文件签名和验证
    拖到
    项目视图
    中的
    NetLogic
    中。
  4. 选择
    关闭
    。
  5. 在
    项目视图
    中,选择
    FileSignVerify
    。
  6. 在
    属性
    中的
    PublicKey
    中,输入公钥的路径。
    例如,输入
    %PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pem
    小贴士: 稍后将生成公钥。
  7. 在
    PrivateKey
    中,输入私钥路径。
    例如,输入
    %PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pem
    小贴士: 稍后将生成私钥。
FileSignVerify
NetLogic 公开以下事件方法:
  • GeneratePublicAndPrivateKey
    。生成用于对文件进行签名的公钥/私钥对。
  • SignFile
    。对以参数形式传递的文件进行签名。
  • VerifyFileSignature
    。验证以参数形式传递的文件和签名的完整性。
设计应用程序界面,并将事件与公开的方法相关联。
小贴士:
下载示例项目:
FileSignAndVerify.zip。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal