变量的全局方法

这些全局方法用于修改变量的值。

Increment 方法

此方法用于增加变量的值。
输入参数
参数
说明
VariableToModify
要增加其值的变量
Delta
变量的增量
ArrayIndex
(仅适用于数组)要修改的单元

Set 方法

此方法用于设置变量的值。
输入参数
参数
说明
VariableToModify
要修改的值
Value
要设置的值
ArrayIndex
(仅适用于数组)要修改的单元

Toggle 方法

此方法用于设置布尔变量的值。
输入参数
参数
说明
VariableToModify
要替代其值的变量
ArrayIndex
(仅适用于数组)要修改的单元
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal