创建自定义事件

通过向对象添加外部事件来添加自定义事件或变更事件。
外部事件可用于管理对象事件。
  1. 从
    项目视图
    中,选择包含外部事件的对象。
  2. 在
    属性
    中,选择
    事件
    旁边的
    Add
    添加外部事件
    。
  3. 选择该事件以管理其他对象的事件。
  4. 选择
    选择
    。
    新事件将显示在
    事件
    下面。
  5. 要将方法链接到事件,请选择该事件旁边的
    Add
    添加新方法
    ,然后选择所需的方法。
  6. 选择
    选择
    。
  7. (可选)如果该方法需要参数,请展开该方法并设置参数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal