配置范围转换事件

当变量值或对象属性值在或不在特定范围时触发相应的方法。
  1. 在
    项目视图
    中,选择对象或变量。
  2. 在
    属性
    中,右键单击一个变量或属性,然后选择
    新建
    范围转换事件
    。
    小贴士: 如果需要,选择
    Add
    添加变量。
  3. 在
    事件
    的
    转换
    中,选择:
    • 内(不含)
    • 外(不含)
    • 内(含)
    • 外(含)
    条目
    说明
    范围
    值转换
    方法执行
  4. 设置
    自
    属性。
    小贴士: 可以输入阈值或添加指向阈值的动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  5. 设置
    至
    属性。
    小贴士: 可以输入阈值或添加指向阈值的动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  6. 选择
    VariableTransitioned
    旁边的
    Add
    。
  7. 选择方法:
    • 对于全局方法,展开
      命令
      。
    • 对于局部方法,展开用于公开方法的节点(例如,
      数据网格
      节点公开
      刷新
      方法),或展开与特定 NetLogic 相关的节点。
  8. (可选)如果该方法需要参数,请展开此方法并设置参数。
  9. (可选)选择其他方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal