复杂动态链接编辑器

复杂动态链接编辑器允许您向源节点值添加高级逻辑。动态链接浏览器的
高级
选项卡中会显示复杂动态链接编辑器。
有关动态链接浏览器的更多信息,请参见动态链接浏览器。
此外,您还可以通过选择
在编辑器中打开
,在中间的窗格中打开复杂动态链接。如果要编辑的复杂动态链接具有冗长逻辑,在中间的窗格中打开复杂动态链接编辑器很有帮助。
小贴士: 如果打开了多个动态链接浏览器,则在动态链接浏览器中只能打开一个
高级
选项卡。如果在打开动态链接弹出菜单时打开复杂动态链接编辑器,则
高级
选项卡将重新获得焦点。
条目
名称
说明
基本
返回到动态链接浏览器的
基本
选项卡。请参见动态链接浏览器。
高级
显示此
高级
选项卡以创建复杂动态链接。
路径
指向复杂动态链接所设置变量的路径。
功能块图
显示由动态链接和转换器执行的转换流。
动态链接方向
设置图中各功能块之间的方向。选择以下图标时,该方向会发生变化:
  • 从源节点读取到父节点。
  • 从父节点写入源节点。
  • 从源节点读取到父节点,从父节点写入源节点。
插入
通过插入用于操纵输出的转换器块,可以中断动态链接链。
可以使用“插入”为另一个功能块的输出添加其他处理。例如,可将表达式计算器的结果乘以常量值。
添加动态链接
或
更改动态链接
指定或编辑源和父项之间的绑定。
关闭
关闭动态链接浏览器。
移除链接
从属性中移除动态链接。
在编辑器中打开
在编辑器中打开复杂动态链接的功能块图。
Configure
配置
在复杂动态链接编辑器选项卡中,使用
配置
添加父数组索引
可以将源变量链接到父变量的特定索引。
使用
配置
添加动态路径转换器
可以创建
键值转换器
或
条件转换器
。
使用
配置
EU 模式
可以创建能够在其上动态构建变量源路径的转换器。以下选项仅适用于工程计量单位:
  • 默认
    。不应用任何转换。
  • 本地化
    。根据用户区域设置,设置父变量的计量单位。
  • 从源复制 EU
    。将父变量的计量单位设置为源变量的计量单位。
删除
在复杂动态链接编辑器选项卡中,移除转换器或动态链接及其子代。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal