将 FactoryTalk Optix 应用程序导出到文件夹

将
FactoryTalk Optix 应用程序
导出到共享文件夹,以将该应用程序部署到无法通过网络访问的客户端设备。
小贴士: 一个文件夹只能包含一个
FactoryTalk Optix 应用程序
。每个
FactoryTalk Optix 应用程序
必须使用一个单独的文件夹。
  1. 选择
    保存
    旁边的箭头以打开下拉菜单,然后选择
    导出
    FactoryTalk Optix 应用程序到文件夹
    。
  2. 在
    导出到文件夹中
    中,填写:
    • 平台
      。选择客户端设备的操作系统。
    • 位置
      。键入要将
      FactoryTalk Optix 应用程序
      保存到的位置的路径。或者,选择文件夹图标以浏览到该文件夹。
  3. 选择
    导出
    。
在导出
FactoryTalk Optix 应用程序
时会显示一个进度窗口。导出完成后,将出现一个对话框,通知您
FactoryTalk Optix 应用程序
已成功导出到指定位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal