SELECT
语句支持的子句

  • FROM
    重要提示:
    FROM
    和
    IN
    谓词允许使用子查询。
    该
    FROM
    子句是必需项,其他子句为可选项。
    子句必须采用以下顺序:
    FROM
    、
    WHERE
    、
    GROUP
    、
    HAVING
    、
    ORDER
    、
    LIMIT
    。
  • JOIN
  • AS
    (表和列的别名,允许使用
    regular
    和
    delimited
    标识符)
  • WHERE
  • GROUP BY
  • ORDER BY
  • Set 函数(
    COUNT
    、
    MAX
    、
    MIN
    AVG
    、
    SUM
    )
  • HAVING
  • LIMIT
    小贴士:
    可以使用
    LIMIT OFFSET
    变量来限制记录个数。偏移量是可选的,其默认值为
    0
    。
    例如,
    SELECT * FROM Table1 LIMIT 1000 OFFSET 10
    返回从记录编号 10 开始的 1000 条记录。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal