线性转换器

根据应用于输入的线性关系,将原始数据值转换为整定值。

属性

属性
说明
斜率
直线的陡峭度。
截距
直线斜率通过 Y 轴上的点。
模式
动态链接的方向:
  • 从源节点读取到父节点。
  • 从父节点写入源节点。
  • 从源节点读取到父节点,从父节点写入源节点。

源

包含要转换的原始值的变量。

输出

基于配置的线性转换的整定值。

示例

提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal