创建转换器类型

创建转换器类型,然后使用转换器实例转换高级动态链接中的值。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    转换器
    ,然后选择
    新建
    Converter
    。
  2. (可选)选择转换器对象旁边的
    Edit
    以对该转换器进行重命名。
  3. 在
    属性
    中,设置转换器属性值。
使用转换器类型实例变换高级动态链接中的值。请参见创建复杂动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal