RA EtherNet/IP 驱动程序

RA EtherNet/IP 驱动程序
支持在联机和脱机模式下导入标签。

控制器标签

在脱机模式下,Logix 驱动程序支持以
L5X
和
ACD
两种文件格式导入标签。所导出的标签的文件格式取决于控制器。请参阅
《Logix 5000™ 控制器导入/导出参考手册》
(出版号
1756-RM014A
)。
对于每个
Add-On Instruction
,都会创建一个包含本地数据的结构。导入的结构与
Input/Output
类型的动态链接相关联。可以像管理用户声明的数据类型那样来管理
Add-On Instruction
函数块。
重要提示: 设计人员负责对向其附加成员的控件设置必要的限制,这些成员在
ADD-ON
中声明为
Read Only
或
Output Parameters
。

控制器支持

RA EtherNet/IP 驱动程序
支持以下控制器系列(固件版本 32 及更高版本):
  • ControlLogix®
    5570
  • GuardLogix®
    5570
  • ControlLogix®
    5580
  • GuardLogix®
    5580
  • CompactLogix™
    5480
  • CompactLogix™
    5380
  • Compact GuardLogix®
    5380
  • CompactLogix™
    5370
  • Compact GuardLogix®
    5370

控制器变量

动态链接浏览器中的
控制器
类别显示与 Rockwell Automation EtherNet/IP 驱动程序相关的变量。将这些变量与项目中的对象绑定可显示控制器状态信息。
控制器变量
变量
类型
定义
读取/写入
需要重新启动
活动数据条目数
UInt32
正从控制器读取的活动数据条目的数量
只读
无需重新启动
活动计数器
UInt32
从控制器收到的通信数据包的数量
只读
无需重新启动
目录编号
String
从控制器读取的目录编号
只读
无需重新启动
控制器名称
String
控制器的名称
只读
无需重新启动
失败的数据条目数
UInt32
当前无法从控制器读取的活动数据条目的数量
只读
无需重新启动
主版本
UInt32
控制器固件的主版本
只读
无需重新启动
次版本
UInt32
控制器固件的次版本
只读
无需重新启动
模式
String
控制器的操作模式。模式包括“运行”、“编程”、“故障”、“远程运行”和“远程编程”。
只读
无需重新启动
优化块
UInt32
在控制器和 HMI 设备之间发送的优化数据块的数量
只读
无需重新启动
路径
String
控制器的通信路径
只读
无需重新启动
存在
Boolean
指示控制器是否位于网络上
只读
无需重新启动
产品代码
UInt32
从控制器读取的产品代码
只读
无需重新启动
产品类型
UInt32
从控制器读取的产品类型
只读
无需重新启动
可恢复的严重故障
Boolean
指示控制器是否检测到可恢复的严重故障
只读
无需重新启动
可恢复的轻微故障
Boolean
指示控制器是否检测到可恢复的轻微故障
只读
无需重新启动
运行模式
Boolean
指示控制器是否处于运行模式
只读
无需重新启动
已同步
布尔
指示控制器中的数据是否与运行时应用程序中的数据同步
只读
无需重新启动
同步状态
String
控制器的同步状态
只读
无需重新启动
不可恢复的严重故障
Boolean
指示控制器是否检测到不可恢复的严重故障
只读
无需重新启动
不可恢复的轻微故障
Boolean
指示控制器是否检测到不可恢复的轻微故障
只读
无需重新启动
供应商
UInt32
从控制器读取的供应商代码
只读
无需重新启动

通信

要建立与 Logix 控制器的通信,请采用以下格式指定相应
工作站
对象的
路径
属性:
IP_Address
\Backplane\
Chassis_Slot_Number
。有关更多信息,请参见配置通信驱动程序。

以太网通信模块支持

不能将 1756-ENET EtherNet/IP 网桥模块与
RA EtherNet/IP 驱动程序
结合使用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal