创建别名

通过创建别名可创建变量类型,该变量类型指向具有
NodeId
属性的节点。在对象或父节点中创建别名。
  1. 在
    项目视图
    中,选择要包含别名的对象或对象类型。
  2. 在
    属性
    中,选择
    Add
    ,然后选择
    别名
    。
    属性
    中将出现包含
    类别
    属性的
    别名#
    。
  3. (可选)将鼠标悬停在别名末尾,选择
    Edit
    ,然后输入别名的新名称。 
  4. 设置别名:
    • 如果可以在设计时设置源节点,请选择该节点或将其从
      项目视图
      拖到别名值字段。
      类别
      属性自动包含具有相对引用节点的值。
    • 如果源节点只能在运行时设置,或者在运行时必须设置源节点,则在
      类别
      中,选择
      设置类别
      ,选择引用类型节点,然后选择
      选择
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal