使用别名创建动态链接

创建动态链接以将现有别名用作快捷方式。动态链接有助于避免重复查找同一源节点。
  1. 在
    项目视图
    中,选择一个节点,该节点具有要通过动态链接设置的属性值。
  2. 在
    属性
    中的所关注属性中,选择
    添加动态链接
    。
  3. 在
    动态链接
    窗口中,展开
    别名
    文件夹或
    面板加载器
    文件夹,以选择要显示的别名节点
    。
    将出现别名所指向的信息模型,以及动态链接的源节点。
    小贴士: 在
    动态链接
    窗口中,您创建的别名将出现在
    别名
    文件夹中。将自动生成
    动态面板
    文件夹中的别名。
  4. 选择所关注的源节点,然后选择
    选择
    。
属性中将出现引用节点或属性的路径。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal