创建报警类型

创建并配置自定义报警类型,以便能够创建报警类型的实例,而不是为同一图形对象创建多个具有不同值的报警。为报警类型创建自定义属性,以监测
报警网格
中不同报警实例的不同值。
先决条件
  1. 创建报警类型
  2. (可选)添加自定义属性:
    1. 当在
      项目视图
      中选择了报警时,在
      属性
      中选择
      Add
      ,然后选择
      变量
      。
      将显示新属性。
    2. 输入新属性的名称。
    3. 设置数据类型并输入一个值,或者创建一个指向具有该值的节点的动态链接。
  3. 在
    类型视图
    中,展开
    报警
    。
  4. 将报警对象从
    项目视图
    拖到
    类型视图
    中的
    报警
    中。
新报警类型具有后缀
(type)
,位于
项目视图
中与原始报警相同的文件夹中。原始报警现已成为新类型的实例。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal