查看 OPC UA 服务器显示的报警

查看 OPC UA 服务器显示的报警,以使用由符合 OPC UA 的生产系统共享的报警标签。然后,您可以查看报警并使用不同供应商的报警标签。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    OPC-UA
    ,然后选择
    新建
    OPC UA 客户端
    。
  2. 在
    客户端
    下的
    属性
    中,在
    事件
    中选择
    报警
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal