创建报警网格

创建
报警网格
以将每个报警的状态显示在一行中。
  1. 自定义
    报警网格
    中包含的对象,以更改网格的外观并显示特定报警信息。
  2. 在主工具栏中,选择
    模板库
    。
  3. 在
    模板库
    中,选择
    Widgets
    。
  4. 在
    组件
    下面,将
    报警网格
    拖到
    UI
    文件夹下的一个文件夹中。
    将出现
    报警网格# (type)
    。
  5. 在
    模板库
    中,选择
    关闭
    。
  6. (可选)在编辑器中,选择报警网格和报警网格的按钮以自定义网格及按钮的
    属性
    和
    事件
    。例如,要更改网格的外观:
    • 行颜色
      。选择背景颜色行或选择
      添加动态链接
      ,以绑定到具有该颜色的值的标签。
    • 行文本颜色
      。选择报警网格中文本的颜色或选择
      添加动态链接
      ,以绑定到具有该颜色的值的标签。
  7. (可选)要在运行时显示其他报警信息,请选择
    AlarmsDataGrid
    并添加列:
    1. 在
      属性
      中,选择
      列
      后面的
      Add
      ,然后选择要显示在网格右端的列类型:
      • 文本列
        。包含静态文本的列。
      • 可编辑的文本列
        。包含可在运行时编辑的文本的列。
      • 图像列
        。显示图形的列。
    2. 在
      属性
      中,展开
      列
      并滚动到新列
      数据网格列#
      。
    3. 在列的
      文本
      中,选择
      添加动态链接
      。
    4. 在“动态链接”窗口中,导航至
      别名
      {Item}(…)
      AlarmCondition
      ,然后选择报警事件的属性。
      要按报警类型查看属性,请展开由
      标识的报警事件。
      小贴士: 默认情况下,
      报警网格
      显示所有已启用的报警和处于活动状态的报警。要在运行时仅显示某些报警,请参见创建报警筛选器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal