报警筛选器

默认情况下,
报警网格
小组件显示所有已启用的报警和处于活动状态的报警。查询会在运行时筛选报警,以便仅显示某些报警。
示例查询可以在运行时筛选报警,以便仅列出来自 Plant Area 5 的如下报警:
其他报警查询可以:
  • 仅显示 Motor5 对象所在的行。查询将为
    SELECT * FROM Model WHERE BrowseName = 'Motor5'
  • 仅显示加速度为 20 的对象所在的行。查询将为
    SELECT * FROM Model WHERE Acceleration = 20
  • 显示加速度大于 20 且速度为 30 到 500 的对象所在的行。查询将为
    SELECT * FROM Model WHERE Acceleration > 20 AND Speed BETWEEN 30 AND 500
  • 显示以 Faulty 开头的 BrowseName 的对象。查询将为
    SELECT * FROM Model WHERE BrowseName LIKE 'Faulty%'
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal