此版本中已纠正的异常

此列表包含已在
FactoryTalk Optix
1.1.0 中纠正的异常。
使用圆括号中的标识信息,可在未来的发行版本中跟踪异常,或者就相关问题获取客户支持的帮助信息时作为参考。
打开 OneDrive 上的项目时出错 [1911544]
如果项目位于 OneDrive 上,则在项目处于打开的状态时从远程存储库拉取更新可能会发生错误。重新启动
FactoryTalk Optix Studio
并重新打开项目。
此异常首次出现在版本 1.0.2 中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal