此版本中的已知异常

该列表列出了
FactoryTalk Optix
版本 1.1.0 中的已知异常。
使用圆括号中的标识信息,可在未来的发行版本中跟踪异常,或者就相关问题获取客户支持的帮助信息时作为参考。
FactoryTalk Optix Studio 和 FactoryTalk Motion Analyzer 之间不兼容 [1844818]
如果在同一台计算机上安装
FactoryTalk Optix Studio
和 FactoryTalk Motion Analyzer,FactoryTalk Motion Analyzer 将无法运行。
此异常首次出现在版本 1.0.2 中。
无法在 Web 版本中使用 FactoryTalk Optix Studio 从仿真器连接到 Logix 控制器 [1900931]
使用
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
仿真项目时,无法读取和写入逻辑控制器。使用
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
可以对引用逻辑控制器的项目进行仿真。
此异常首次出现在版本 1.0.2 中。
在一段时间内未记录数据时将绘制趋势线 [1911501]
对数据库中的历史数据绘制趋势时,如果记录器未捕获到数据,将在点之间绘制趋势线。
此异常首次出现在版本 1.0.2 中。
如果 UDT 类型和 Logix 数据类型具有相同的名称 [2131416],则 UDT 的联机导入可能不正确。
联机导入标签时,如果 UDT 类型的名称在更高版本的 Logix 中成为预定义类型,则 UDT 将无法正确导入。例如,如果在 Logix 版本 32 中创建 UDT 并命名 UDT 时间,则联机导入时将创建在 Logix 版本 34 中定义的时间类型标签,而不是在 Logix 版本 32 中定义 UDT 的方式。要解决此问题,请执行脱机导入或更改 Logix UDT 类型的名称。
此异常首次出现在版本 1.1.0 中
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal