系统功能

FactoryTalk Optix
版本 1.1.0 具有以下功能。
  • FactoryTalk Optix 编辑增强功能
    • 中央窗格中的选项卡式编辑器
      。每个编辑器都在中央窗格上方一个单独的选项卡中打开。默认选项卡是“配置板”。
    • 画面类型的容器和筛选
      。画面类型会作为“面板”的子类型添加。画面是具有自动“高度”和“宽度”属性以及对齐方式的面板。将画面添加到
      项目
      视图
      中
      UI
      文件夹的
      画面
      子文件夹。每个画面的名称在运行时显示。
    • 主窗口大小选择
      。通过“开始”页面创建新项目时,为项目选择主窗口大小。
    • 动态链接编辑器改进功能
      。现在,动态链接编辑器包含具有相同功能的独立
      基本
      和
      高级
      选项卡。现在,在运行时,断开的动态链接显示 图标,而未解决的动态链接则显示 图标。单击断开的动态链接图标将打开动态链接浏览器,以选择其他目标。
    • 趋势图上的 Datalogger 数据
      。创建数据记录器并将其拖放到趋势图上,趋势图的
      模型
      和
      笔
      属性将自动进行更新。如果将另一个数据记录器拖放到趋势上,则新数据记录器的属性将进行更新。在
      模型
      属性中,创建指向数据记录器的动态链接以更新趋势图上的笔。
  • 新增本地化语言。
    本地化语言现在包括法语、西班牙语和中文。
  • 提供对数值的位级别访问。
    导航到位级别以选择数字属性的值。
  • 创建可在运行时移动的对象。
    通过面板、矩形和图像的
    移动对象
    属性创建可移动对象。选择在运行时是不允许移动对象、允许移动整个对象还是可以通过拖动标题来移动对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal