配置配方编辑器

配置用于在运行时管理配方的配方编辑器。
  1. 在工具栏中,选择
    模板库
    。
  2. 在
    库
    中,搜索
    Recipes Editor
    。
  3. 在
    组件
    下面,将
    配方编辑器
    拖到
    项目视图
    中的
    Page4 (type)
    上。
  4. 选择
    关闭
    。
  5. 在
    项目视图
    中,选择
    配方编辑器1
    。
  6. 在
    属性
    中,将
    水平对齐
    设置为
    Stretch
    。
    对象将在运行时根据容器调整其宽度。
  7. 在
    项目视图
    中,选择
    配方编辑器1
    。
  8. 在
    属性
    中,在
    配方模式
    和
    ProjectName
    配方
    配方模式1
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  9. 右键单击
    配方编辑器1
    并选择
    执行设置
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal