配置配方

创建使用 Ingredient01、Ingredient02 和 Ingredient03 变量的配方模式。
  1. 在工具栏中,选择
    打开配置板页面
    。
  2. 在中间的窗格中,选择
    配置配方
    。
  3. 选择
    新建配方
    。
  4. 在
    目标节点
    和以下项之间创建动态链接:
    • 如果您已创建变量,则为
      ProjectName
      模型
      。
    • 如果您已导入 Logix 控制器变量,则为
      ProjectName
      CommDrivers
      LogixDriver1
      LogixStation1
      标签
      控制器标签
      。
  5. 选择
    下一步
    ,然后选择
    下一步
    。
  6. 选择
    新建数据库
    。
  7. 在
    名称
    中,输入
    RecipeDB
    并选择
    下一步
    。
  8. 选择
    下一步
    ,然后选择
    下一步
    。
  9. 选择
    Ingredient01
    、
    Ingredient02
    和
    Ingredient03
    ,然后选择
    下一步
    。
    选定变量
  10. 选择
    退出
    。
配方模式1
将显示
项目视图
中的
配方
下面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal